This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:以前设计的转移

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/815421/webench-tools-diversion-of-the-design-in-before

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持团队:

我在设计前就离开了、请告诉我新设计的复制方法。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    您可以在 https://webench.ti.com/power-designer/上再次打开该工具 、然后单击"My Designs"以访问您的旧版设计。 您需要首先登录才能看到"My Designs"按钮。 请查找随附的屏幕截图供您参考。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是复制设计。

    当我打开旧设计并修改它时、更改之前的设计不会保留。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    我找不到任何复印设计功能。 现在的一个替代方案是在您想要保存的设计上"共享设计"。 一旦您接受共享设计、它将复制并保持在您的"我的设计"中、这样您就可以保存您的设计状态。 而且、您可以使用新的更改来继续编辑原始设计。 该设计也可在您的设计中使用。 我一定会将此反馈提交给团队、以便轻松复制设计。

    此致、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    我通过您所说的方法与自己分享了 onde 设计、并确认有两种设计。
    我将此事告诉客户。
     我们的客户制定了标准设计、并将其进行通信。
    复制功能有效。

    谢谢、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认


    此致、

    模块