This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TIDA-00951中的钳位容量值计算

Guru**** 2611005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814775/tida-00951-calculation-of-cclamp-capacity-value-in-tida-00951

器件型号:TIDA-00951

你好。
非常感谢您的帮助。


在 TIDA-00951提供的文档中、似乎没有用于获得钳位电容的公式。
您能告诉我获取 Cclamp 容量的公式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、裴

    感谢您的关注。

    我将转发设计工程师来回答您的问题。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、裴爱

    使用“可接受”纹波电压选择钳位。 对于该设计、我们的设计人员将其设置为8V。  

    请查看下面的方程式13:

    "具有有源钳位的全桥隔离式电流馈送转换  器"、作者 Victor Yakushev、Valery Meleshin 和 Simon Fraidlin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。