This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00226:需要电路板

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/815351/tida-00226-need-a-board

器件型号:TIDA-00226

团队、  

我们是否有这些电路板可供销售/向客户提供样片?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija、您好。  收到您的查询、并将其转至班加罗尔的工业电网团队。  设计所有者将告知我们是否有任何样片、但根据原始 RTM 时间、2014年、我怀疑他们是否有任何样片。  敬请期待。  我们仅为每个新设计构建几个板、以生成测试结果。  否则、我们的策略是为客户提供原理图、BOM、测试结果和设计文件、以便他们可以自行构建/复制设计。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorij

    感谢您的关注。

    正如 John 提到的、这是2014年的 TI 设计。 我将 发送邮件、以了解有关要求的更多信息、并了解我们可以提供哪些最佳支持。

    谢谢

    Sreenivasa