This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9353:解决方案尺寸?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811847/pmp9353-solution-size

器件型号:PMP9353

我有一位客户对利用 PMP9353设计感兴趣。

您能为我介绍一下设计的占用空间吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与 PDS 团队进行检查

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与电源设计服务团队进行了检查、我们只能找到设计的原理图文件、但遗憾的是、我们无法找到此设计的电路板文件布局、因此遗憾的是、我无法获得解决方案尺寸的近似值。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我在这方面没有任何帮助。 我现在将关闭该线程

    谢谢

    -Arief