This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PMP30104:仿真错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40210, PMP30104, TLC272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/807815/tina-spice-pmp30104-simulation-error

器件型号:PMP30104
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS40210TLC272

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

主席先生,

我尝试在 Tina 中运行原理图、产生的输出电压以 mV 为单位、这不是指定的值。 我正在附加 TSC 文件。  e2e.ti.com/.../SEPICBoost.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi、

    我对原理图进行了一些修改、现在它正在运行。 这需要很长时间、因此我不确定它现在是否工作正常。 此外、应从更好的特性中选择主 FET T4。

     下面是我所做的修改列表:

    C12从1uF 更改为100pF

    将 R13从210m Ω 更改为20m Ω

    将 R6从100千欧更改为260千欧

    最重要的是:OP2的电源反向:请将引脚8连接到网 J1、将引脚4接地。

    请告诉我它现在是否运行。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我在进行瞬态分析时进行了上述更改、输入电压为12V 时、输出升压电压仅为50V。

    在直流分析中、会得到一个未找到 U1.X_TPS40210_OSC_U30.D_D10的错误操作点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答

    我在进行瞬态分析时进行了上述更改、输入电压为12V 时、输出升压电压仅为50V。

    在直流分析中、会得到一个未找到 U1.X_TPS40210_OSC_U30.D_D10的错误操作点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi、

    您可以附加您正在处理的最新仿真文件吗?

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,e2e.ti.com/.../SPBOOST150.TSC

    请查找附加 TSC 文件、PMP30104中提到的 MOSFET 的额定值为150V、漏极电流21A (BSZ520N15NS3)类似特性不可用、但我更改了参数。

    此外、TPS40210没有显示为空的库文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi、

    我在仿真文件中看到 OP2的 VCC 未连接。

    我运行仿真、我不确定我们的 TLC272模型是否能够真正管理轨到轨输入(甚至是负)、因此我为两个运算放大器提供了+5V 和-5V 电压。

    我还将电流感应电阻器 R13减小到5毫欧、以避免触发主控制器上的过流。

    还将 C11更改为470nF。 主 FET 现在是 IRFP450、因为原始 FET 的 Vgs (阈值)过高。

    现在转换器看起来运行得更平稳一些、但在软启动过期后、我会在 控制器中关断(COM 引脚变为低电平)。

    pleasee2e.ti.com/.../SPBOOST150_5F00_06_5F00_12.TSC 是否也可以 从您的角度检查您是否有相同的行为?

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    主席先生,感谢你的答复。

    我已经运行了仿真、相同的错误是 COM 引脚电压在2.3ms 变为低电平、在特定延迟变为高电平后、保持在高电平状态0.3ms、然后再次进入低电平状态。

    由于电路专为400V 输出电压而设计、因此仿真输出结果仅达到150V 左右、但电路运行更顺畅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi、

    请查找随附的我运行的最新仿真文件。

    现在它达到410V、并且稳定。

    在达到这一点之前、我认为移除连接到 DIS/EN 引脚和 Vout 开关(未驱动)的 UVLO 电路会更容易。

    没有什么变化、在进行一些进一步的仿真后、我意识到乘法器肖特基二极管中的电流过高、并且也显示了高反向电流。 然后、我看到这些二极管很大(80A)、额定电压仅为45V、而我使用的是150V 1A 肖特基二极管。

    我在库中找不到该二极管、因此我用1A 100V 二极管替换了它们(仍然足够)、现在仿真器运行、Vout 达到410V。

    请考虑、如果您使用更大的输出电容器运行仿真、则必须微调电流环路、否则会不稳定。

    如果需要、您可以再次添加 UVLO 电路以及更改 Vout 的部分。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Robertoe2e.ti.com/.../SPBOOST150_5F00_06_5F00_17.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢、先生、我运行了仿真文件并顺利获得了输出结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi、

    我很高兴知道您的仿真运行顺利。

    如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    Roberto