This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1210:PSpice 模型

Guru**** 2774175 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1210, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814992/tina-spice-lmg1210-pspice-model

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMG1205

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TI 网站上的 LMG1210 SPICE 模型不适用于 ADI 的仿真工具"LTSPICE"。 它始终给出"节点太少"的错误。 它可能已加密、 LTSPICE 无法识别。 我从 TI 网站下载了 LMG1205 SPICE 模型、这对于 LTSPICE 来说非常好。 想知道您是否可以为 LMG1210提供相同类型的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 网站上的 LMG1210 PSpice 模型已加密。 因此、无法在其他仿真器中导入。 此外、由于 EULA 的原因、我们无法为 LTSpice 提供支持。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta