This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560DDA 可用性

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811701/tps54560dda-availability

主题中讨论的其他器件:TPS54560B

您好!

我看到他们现在写的是"不适用于新设计"。

此器件将来是否可用? 我现在注意到了这一点、但我已经在新设计中进行了 EMC 测试。  

https://www.digikey.se/products/sv?keywords=296-36527-1-ND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议在新设计中使用此器件、但仍可使用。

    我们无法承诺将来的供货情况。

     TPS54560B 是推荐的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是直接替换吗? 或者我是否需要重新设计 PCB? (此器件也可以直接安装、而无需对 PCB 进行其他更改?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是直接替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了这个解决方案、它起了作用。 非常感谢您的帮助!! =)