This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:TIDA-01573

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814750/tida-01573-tida-01573

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: LMG1020

你(们)好

我正在与 Micro 合作、它使用 RGBW LED 执行某些照明任务、并要求我使用激光 LED 添加以下功能: 使用905nm 的激光和0.08j 的过敏源生成80ns 的脉冲、标称峰值功率为1W、这些脉冲必须在不同频率范围内发出。

对于 Micro、我在必要的频率下生成80ns 和3.3v 振幅脉冲(标准输出电压)不会有任何问题、但我正在寻找一个电路、以便激光二极管(对于测试、我使用 OSRAM SPL PL90)生成所需的脉冲。

我在 TIDA-01573上看到过您的信息、问题是通过此产品还是其他产品、您可以建议我如何获取电路。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emiliano、

     

    感谢您询问 LMG1020和 TIDA-01573并分享您的应用信息。 欢迎使用 e2e!

    TIDA 与 EVM 相同、原理图可在 LMG1020 EVM 用户指南中的以下第6页链接中找到。

    http://www.ti.com/lit/ug/snou150a/snou150a.pdf

    如果您还对布局感兴趣、也可以在 EVM 产品文件夹中找到 Altium 文件。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

     

    谢谢、