This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20850:将输出电压从3.3V 修改为12V

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814483/pmp20850-modifying-the-output-voltage-from-3-3v-to-12v

器件型号:PMP20850

大家好、

我的客户会设计一个从-48V 转换到12V 的应用、并提供隔离保护、PMP20850似乎也符合规格。 如何修改设计、使其能够输出12V 电压? 谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    更重要的规格是输出功率级别、您的客户需要什么?

    确定之后、如果它与 PMP20850相同、则可能只需更改变压器匝数比。

    我还将在原始设计器中循环。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    可能还有另一个更接近您的要求的设计。  我建议使用 TI 参考设计快速搜索工具查找符合您要求的工具。  以下是搜索工具的链接。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、上一个帖子中没有出现链接。  以下是链接: