This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS22965-Q1:未加密模型

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814694/tina-spice-tps22965-q1-unencrypted-model

器件型号:TPS22965-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS22965

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

您是否有关于 TPS22965的未加密 Spice 模型? 我的客户希望这样。

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好!

    我将通过电子邮件与您联系。 因此、关闭该线程。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta