This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5021:PMP21549

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PMP21549, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814603/tina-spice-lm5021-pmp21549

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:TINA-TIPMP21549

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI 团队:

       您能否向我们发送使用 LM5021的 PMP21549设计和仿真工具以及文件。

谢谢、此致

Ganesamurthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ganesamurthy、

    目前、我们没有 PMP21549的 PSpice/TINA-TI 仿真设置。 但我们有适用于 LM5021的 PSpice 和 TINA-TI 模型。 您可以使用 TI 网站上的模型来设计 PMP21549。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta