This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4451:电路图与放大器;固件定义

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814371/pmp4451-circuit-diagram-firmware-define

器件型号:PMP4451

尊敬的 TI-er。

我的客户想要解释电路图和固件定义。

plz 帮助我。

  #define CURRENT_A_LOAD_ATTE_TATE_THRESHOLD  2.
    #define CURRENT_A_LOAD_FUL_THRESHOLD      2.
    #define CURRENT_A_OVER 加载阈值  44.
    #define CURRENT_A_TYPEC_HALF_THRESHOLD    22.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyong、

    我们将研究这些问题、并将很快返回给您。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyong、

    此电路图旨在确定端口 A 上是否存在器件。逻辑是:MCU 将定期发送 EN_OUT 信号(高电平)、并使用 ADC 读取 IO_A 值。 在固件中、有针对端口 A 的负载连接、过载宏定义。 IO_A 的值将与定义的值进行比较。

    1. 当 IO_A 的值高于加载连接值时、端口 A 的 netGND_A 将通过导通 Q11和 R5与 PGND 相连。

    2. 当 IO_A 的值高于 负载 值时、端口 A 的网络 GND_A 将通过 关闭 Q11与 PGND 断开连接。

    谢谢!