This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10090:反相电源

Guru**** 2862780 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814306/pmp10090-inverting-power-supply

器件型号:PMP10090
主题中讨论的其他器件:LM2611

尊敬的先生,早上好!

请推荐电源 IC:

输入电压:正12V

-输出电压:负12V

-输出电流:10-20mA

从负40到正50的温度范围

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    LM2611是一款可执行此任务的 Cuk 转换器。

    此致、

    Julian