This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21458:变压器规格

Guru**** 2646545 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21458, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/812980/pmp21458-transformer-specs

器件型号:PMP21458
主题中讨论的其他器件: UCC28742

我的客户希望使用 PMP21458并需要不同的输出(需要5V 而不是3.3V 输出)。 您能否分享变压器750317658 (Wurth)规格、因为需要针对相同的匝数比进行更改。  

此外,您是否能够共享此变压器设计的计算表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为变压器使用以下 Wurth 触点、因为它是定制部件。

    Wurth - Swaroop Vaidyanath:Swaroop.Vaidyanath@we-online.com

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryan。 已经联系到他。  

    您是否能够共享此变压器设计的计算表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是此设计中使用的 UCC28742设计计算器的链接:   

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 和 Ryan 的帮助。