请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
尊敬的迪尔/女士、您好!西瓜面条、您好的德州仪器团队、
非常感谢您以前的所有帮助!
在文档 TIDUDU4A- 2018年3月- 2018年8月修订版中、您可以在顶部的第20页上写下内容
"确保 main.cfg 中的输出 Vbus (v)值始终在电路板限制范围内。 此值不得设置为低于390V"
为什么电压低于390V 是一个问题? 当我使用120V 均方根的交流电源时、大容量电容可充电至169V。 为什么必须使总线电压高达390V? 您是否可能意味着390V 是应使用的最大电压?
为什么不使用350V?
您是否意味着不要超过390V?
非常感谢您的回答、因为 我希望从小于390V 的总线电压开始。
此外、在 main.cfg 中、我没有找到用于将电网频率从60Hz 更改为50Hz 的字段。
非常感谢您的回复。
Patrick