This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:在该电路板上运行60V-250W 电机所需的更改。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811103/tida-00281-changes-required-to-run-60v-250w-motor-on-this-board

器件型号:TIDA-00281

如果要在此设计上运行60V-250W 三相 BLDC 电机、该设计需要进行哪些更改?

我希望得到详细的答案、涵盖所有需要更改的领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhil、您好!

    我将 把这个线程分配给一名总体电路板设计专家。 我的集中面积与 半桥栅极驱动器 IC 有关。

    此致、

    Richard Herring  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的关注。

    但我还是没有得到设计专家的回复。

    我希望尽快回复。

    谢谢、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhi、  

    参考设计的作者目前不在办公室。 我简要检查了该设计、认为它与开箱即用的60V/250W 电机兼容。 无需修改。 输出 MOSFET 的额定电压为100V。 此设计在额定电压为60V 的专用电机上进行了测试(图148和上图)。

    此致、Jiri Panacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谢谢。这解决了我的问题。

    感谢 TI 的支持。

    此致、

    Abhi