This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20371:如何在此参考设计中添加隔离?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814360/pmp20371-how-to-add-isolation-to-this-reference-design

器件型号:PMP20371

大家好、

我的客户希望在 其-48V 至12V 应用的设计中实现 PMP20371。 他们需要知道是否可以在此参考设计中添加隔离功能? 如果不是、PMP20371是否适用于户外区域中使用的终端应用? 谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    否、无法为设计添加隔离、因为拓扑是使用升压控制器的反相降压/升压拓扑。 您应该寻找 基于隔离式变压器的正向或反激式设计。

    如果您的室外用例可能适用任何机构标准、我不熟悉您的最终应用。   

    此致、

    Bob Sheehan