This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:AMC1306M05DWVR 与 LEM

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/813992/tida-01606-amc1306m05dwvr-vs-lem

器件型号:TIDA-01606

您好!

为什么要使用 LEM 来感应一组电流、而不是使用 AMC1331来进行所有电流测量?

此致

Gerhard Ebersohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    同时使用 LEM 和 AMC1306的目的是展示可用于此应用的两种电流感应方法的使用和相关电路。

    此致、

    RAM