This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5118:Eagle 导入问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/808897/webench-tools-lm5118-eagle-import-issue

器件型号:LM5118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

将 Webench 设计导出到 Eagle (7.7)会显示以下错误消息:

正在加载 C:/Users/mwarne.MIRAC/Desktop/WBDesign15_CadSoftEAGLE/ExportFiles/Schematic/webench_schematic_exchange_design_4899834_15_Eagle/Eagle/2019-06-06_08-03-36/2019-06-06_08-03-36.sch…

错误:

第1行、第48363列:在标签中重新定义名称'IDC'

如何解决此错误?

谢谢、

Matt

e2e.ti.com/.../2019_2D00_06_2D00_06_5F00_08_2D00_03_2D00_36.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您报告此问题。 我们的一名团队成员正在研究此问题、并将很快回复更新。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    共享原理图中的 L1电感器为定制器件、如果 WEBENCH BOM 中的任何组件为定制器件、则 Eagle 工具中的原理图导出失败。

    您可以通过公共链接与我们分享您的设计吗? 请按照以下步骤操作。

    点击"共享设计"。

    2.单击公共链接并生成相同的链接。 请与我们分享生成的链接。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在这方面的帮助。 这是链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您分享设计。 我们观察到、对于您的输入条件、Webench 会返回 LM5118的定制电感器部件。 这将使 Eagle 导出失败。 我们正在进行修复、并将随时向您更新开发信息。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您在这里的耐心等待。 在 TI.com 上修复此问题需要一些时间。 我们将继续为您提供最新信息。

    同时、我已经为您创建了设计、并将其导出到 Eagle (如下所示)。 请告诉我它是否有用。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign6668_5F00_CadSoftEAGLE.zip

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们已经解决了此问题、下周中旬 TI.com 上将提供修复。 我们将继续为您提供最新信息。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    此修复程序现已在 TI.com 上提供。

    谢谢、此致、

    Bhushan