This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5117-Q1:输出电流限制

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/813990/webench-tools-lm5117-q1-output-current-limitations

器件型号:LM5117-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

我的客户注意到在将 Webench 与 LM5117-Q1配合使用时存在一些限制、您能为以下方面提供帮助吗?

在 Webench 工具中、IOUT 在12V 输入、5V 输出下仅最高可达6A、但订单配置文件显示该部件可输出高达20A。 Webench 工具不允许输入超过6A 的原因是否具体?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    面板中的默认条件通常只是一个起点、有时可能与该器件的 EVM 类似、或产品应用工程师可能建议的某些条件。 我不确定 LM5117-Q1的12V 输入电压、5V 输出电压、6A IO 的历史。 但是、负载电流值可增加至高达20A。 您应该能够将输入电压、输出电压和输出电流更改为您的设计条件、并使用该器件创建设计、前提是它不会违反任何限制条件、如最小导通时间、热限制等

    此致、

    模块