This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:零欧姆电阻器导致软件挤压?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/813919/tina-spice-tina-ti-zero-ohm-resistor-causing-software-to-crush

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我最近安装了 TINA-TI (Tina90-TIN.9.3.200.277.zip)。 我在 wiki 上找到了施密特触发器晶体管模型、以了解 TINA-TI 的可能性。

意外地、我将电阻设置为0欧姆、这显示了一条错误消息、软件停止响应。 我怀疑这是由除法为零引起的。

我想知道这是软件中的错误、还是我的计算机上的环境有问题?

有人可以检查一下吗?

谢谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    不、这不是错误。 请将您的电阻器设置为较小的值、而不是1mil。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫 尔曼、您好!

    是的、我知道毫欧可以正常工作。 作为过去的软件开发人员、我谨表示不同意。 软件不应因任何用户输入而压缩或无响应。 如果有、则存在错误。 它不应允许输入不正确的值。 或将0欧姆电阻器视为导线。

    此致、

    Alex