This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01292:栅极驱动器 LM5101BMA 查询

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TIDA-01292, LM5101B, LM5101, LM5100A, LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/812891/tida-01292-gate-driver-lm5101bma-query

器件型号:TIDA-01292
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027LM5101BLM5101LM5100ALM5101A

大家好、

这是参考 TIDA-01292的逆变器设计参考文件。 栅极驱动器器件型号为 LM5101BMA、而到栅极驱动 器的输入 PWM 信号来自 TMS320F28027 LaunchPad。  

LM5101B 的输入阈值电压电平为4.5V (最小值)至6.3V (最大值)。 LaunchPad VCC 为3.3V、那么您的如何满足栅极驱动器输入信号的阈值电压要求?  

您是否在 LaunchPad 上使用任何缓冲器/电平转换器将3.3V PWM 信号转换为6.3V 电平?  

谢谢、

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    感谢您关注 LM5101B 和 TI 参考设计 ITDA-01292。 查看数据表表、您可以看到 LM5100A/B/C 输入阈值、即 VDD=12V 时、最小值为4.5V 至6.3V。 TI 参考设计中的 LM5101B 输入上升阈值的最小值为1.3V 至2.3V。 LM5100系列是 CMOS 输入阈值、LM5101系列是 TTL 兼容阈值。 因此、该驱动器与3.3V 输入信号兼容。

    后缀为 A/B/C 的驱动器电流决定为3A/2A/1A。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的更新。 我使用 LM5100 PSpice 模型完成了仿真、其中栅极驱动器不能处理3.3V 输入信号。 我未读取 LM5101系列的阈值电压。 感谢您的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viabhav、您好!

    如果您正在运行仿真、则可以在 LM5101A 产品文件夹中找到仿真模型、该文件夹应具有 TTL 兼容输入。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring