This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20657:变压器详细信息

Guru**** 2610525 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20657, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/812710/pmp20657-transformer-details

器件型号:PMP20657
主题中讨论的其他器件: UCC28950

您好!

正在查找 T2变压器详细信息... BOM 和原理图没有任何详细信息。

此设计的"Excel 设计工具"也将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangesh、

    PMP20657包含 Payton Planar 的定制变压器和电感器。 器件型号位于 BOM 中。 请通过 Jim@PaytonGroup.com 的 Payton 联系 Jim Marinos

    此致、

    J. Fullilove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不知道匝数比是多少?

    为 Payton 提供了用于设计变压器的规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此电源设计的所有者 Mangesh 目前正在出差、将会回来。  请在1-2个工作日内回复您的后续问题。  

    此致、

    J. Fullilove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangesh、

    以下是提供给供应商的规格。 更多信息将必须直接从供应商处获得。

    变压器:

    拓扑:相移全桥

    输入:36-60V、48V、额定电压

    输出:12V@42A

    5匝初级、中间抽头次级、带两个两匝绕组

    初级侧的工作频率为300kHz。 次级电感器的频率为600kHz

    500VDC 隔离(如果尺寸更小、则尺寸更小)

    最高环境温度为80-100摄氏度

    将提供散热和强制空气冷却

    您能否估算磁化电感和泄漏电感并为我们提供这些值?

     

    电感器:

    1uH、42Adc、>58A 饱和

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayan、

    感谢您提供信息

    您能否为此 设计共享 Excel 计算器"SLUC222D.xls"?

    Mangesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangesh、

    您可以在 UCC28950产品页面中找到它。 此处供参考

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我要求为"PMP20657"而 不是 UCC28950EVM 进行计算。

    平面设计48V 至12V @ 2kW 直流/直流转换器.. 使用 PMP20657 作为起点。

    Mangesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangesh、

    此设计未使用 SLUC2223.xls。 使用了 Power Stage Designer 4.0。 您可以在此处插入相移全桥的值。 它是 一款免费的工具 http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    谢谢、
    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    感谢您提供信息... 我将使用"Power Stage Designer"进行检查

    Mangesh