主题中讨论的其他器件: UCC28950
您好!
正在查找 T2变压器详细信息... BOM 和原理图没有任何详细信息。
此设计的"Excel 设计工具"也将有所帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mangesh、
以下是提供给供应商的规格。 更多信息将必须直接从供应商处获得。
变压器:
拓扑:相移全桥
输入:36-60V、48V、额定电压
输出:12V@42A
5匝初级、中间抽头次级、带两个两匝绕组
初级侧的工作频率为300kHz。 次级电感器的频率为600kHz
500VDC 隔离(如果尺寸更小、则尺寸更小)
最高环境温度为80-100摄氏度
将提供散热和强制空气冷却
您能否估算磁化电感和泄漏电感并为我们提供这些值?
电感器:
1uH、42Adc、>58A 饱和
谢谢、
Ryan
您好、Mangesh、
此设计未使用 SLUC2223.xls。 使用了 Power Stage Designer 4.0。 您可以在此处插入相移全桥的值。 它是 一款免费的工具 http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
谢谢、
Ryan