This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62162:数据表显示3-17V 输入。 Webench 说、#39是不可接受的。 谁是对的?

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62162
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811383/webench-tools-tps62162-datasheet-says-3-17v-input-webench-says-that-s-not-acceptable-who-is-right

器件型号:TPS62162

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想查看一个参考设计、它允许向 TPS62162提供 LiPo 或12VDC 输入。  Webench 不允许低于4V 的输入。  数据表显示芯片将处理低至3。  为什么他们不同意、哪一项是准确的?  如果他们的参考工具甚至不起作用、TI 是否值得信赖?

鹰的出口也被打破。  电路板文件与原理图不一致。  为什么要推出这样的低质量产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      根据数据表、TPS62162可在低至3V 的电压下工作。 由于 TPS62162是 Vout =3.3V 的固定输出电压器件、 此器件将运行在100%占空比模式下、并且 Vout 将被调节至 FET 和电感器 DCR 上的 Vin - I*R 压降-这意味着 Vout 将在3V 的输入电压下低于 Vin。 WEBENCH 会尝试避免这种情况、并允许您仅在输出调节到指定的 Vout 的情况下创建设计。 简而言之、WEBENCH 未对 TPS62162的100%占空比模式情况进行建模。

    对于 Eagle 的出口、我们将深入研究它、并将返回给您。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请您使用"设计"选项共享 WEBENCH 设计。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们没有收到您的回复。 请您分享设计。 它将帮助我们快速解决问题。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请随时与我们联系。 我们将关闭此帖子。

    谢谢、此致、

    普拉文 B