This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00318:电容器选择

Guru**** 2752825 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/813150/tida-00318-capacitor-selection

器件型号:TIDA-00318
主题中讨论的其他器件: BQ51003

您好!

此问题是否已解决?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    参考设计 TIDA-00318 BOM 和原理图源自 BQ51003评估板。  这是一个良好的设计起点、可支持多种线圈。

    但是、与所有无线电源设计一样、每个应用都需要更改一些值。 由于 TX 线圈、外壳、电池、PCB 等的影响、线圈调优 CS (C1、C2、C3)和 CD (C4、C5)将需要随每个应用而变化。  应测量线圈 L 值、然后用于计算、Ls '有关说明和计算、请参阅数据表。  CS 值将在可用空间中使用线圈 L、但使用 CS 值、有关计算结果、另请参阅数据表。

    FOD 值由 R2和 R5设置、这是 RX 已接收并向 TX 报告的总功率的度量。  参考设计中使用的值是 评估板的良好起点、但 不应视为最终值。  对友好金属中接收到的功率和功率损耗的测量 更为复杂、需要 使用近最终产品的 FOD 发送器进行测量。  

    通过 R1和 R2的最小化设置的电流限制也需要设置为所需的应用。

    TIDA-00318中使用的标准 BQ51003值基于 13uH LS 值范围内的线圈、iWS-4832FF-50、WR-483250-15m2或760308201。  使用合适的线圈开始您的设计。