This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00527:TIDA-00527

Guru**** 2888800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811350/tida-00527-tida-00527

器件型号:TIDA-00527
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1780

你(们)好

我们在 TIDA00057中使用 RS485供电。 我们也有具有 SN65HVD1780 IC 的电路板、该 IC 在 PCB 中具有电感器的扩散值

我们以115200波特率从 Arduino 向我们发送数据。 并以相同的波特率在 Arduino 中接收。  

我们面临的问题是、有时数据会丢失有时数据会损坏、有时数据会显示良好。 当我们关闭串行终端时。 您能不能帮助我了解这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    通信距离是多少? 两个 Arduino 之间是否存在任何潜在差异? 您是否通过"关闭串行终端"看到通信质量更好? 您能否在原理图上显示终端的位置? 您能否检查总线波形以判断问题何时出现? 此设计的一个常见问题是、您需要确保信号是直流平衡(数据中的1位和0位大致相等)。 需要一些编码、如曼彻斯特或8b/10b。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它几乎只有1-2米。 没有两个接地都是共用的。

    当我们关闭从站终端时、通信开始。

    SN65HVD 1780… RE 开路、DE 短接5V (始终传输)...D 作为 TX 从一个 Arduino ...A 和 B 到下一个 IC SN65HVD 1780。 将 R 从接收器连接到另一个 Arduino。 DE 作为开路、再作为接地。

    是的、信号使用曼彻斯特编码进行直流均衡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在使用 Arduino 的 Manchester.h 库、并尝试串行发送数据、并通过 TIDA00527传递、并使用 Arduino 串行从其他端接收数据。

    我所面临的问题是我在接收器端连续获取数据的数据、但我发送的位在代码中是不同的、在发送器的串行监控器中实际上是不同的

    并在接收器的串行监控器中有所不同

    请在这方面帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    您能更具体地说、您的意思是"关闭从终端"吗? 这是否意味着从端子(接收器端)连接到总线?

    您能否从时钟模式数据开始进行实验? 让我们确保硬件正常工作。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否则、从一开始、我将使用 Arduino 向从属设备传输一些位。 下面是  我尝试使用软件解决它的代码

    #define TX_PIN 1.

    void setup()

    man.setupTransmit(TX_PIN、MAN_9600);


    void loop()


    man.transmit ('0');

    这是使用 Manchester.h 库从 Arduino 传输代码。 但我无法了解0是如何以垃圾形式发送的、我在终端上接收到的内容如何解码? 我在 termianl 上看到这个

    Y⸮⸮⸮Y35⸮Y3⸮⸮Y⸮U⸮Y35⸮Y35⸮Y⸮⸮⸮Y3⸮⸮⸮Y3⸮⸮35⸮Y35⸮⸮Y⸮Y⸮⸮⸮5⸮Y3⸮⸮Y⸮⸮⸮Y35⸮Y3⸮⸮⸮Y3⸮5⸮⸮⸮Y35⸮Y35⸮Y⸮⸮⸮Y⸮⸮⸮Y⸮⸮⸮Y3⸮⸮Y3⸮⸮35⸮Y35⸮Y⸮⸮⸮Y⸮⸮Y Y35

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否探测总线以检查波形是否合理? 如果您无法连接、是否可以先尝试与常规 RS-485设置进行通信?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    但是、对于消息在 manchester.h 库中编码的方式、我无法获得该编码。 在 termianl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否拥有曼彻斯特编码简单代码、以便我可以使其在 Arduino 或任何其他 UC 上工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉 、我大部分时间都在处理 硬件问题。 我从未在 Arduino 中使用过曼彻斯特代码。 您能否单独发布此特定问题?   TI 其他部门的一些工程师可能会为您提供帮助。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    无论是使用软件还是通过硬件...、最好采用哪种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单问题-您是否验证了发送器和接收器的波特率配置是相同的?  接收器和终端监视器之间的波特率如何?  曼彻斯特数据在哪里解码?  您的串行监视器终端能否解码曼彻斯特、或者您是否需要接收器先解码?

    您是否已检查电源轨在接收器处是否稳定?  使用 O 示波器检查它们、因为 DMM 无法捕获电源轨中的快速突降。  提供图解。  请记住、在使用 PoE 等分布式电源系统时、电源现在在交流频率下具有高输出阻抗。  这意味着在接收器侧正确使用去耦电容器和分布式大容量电容对于消除接收器侧的 HF 电源纹波非常重要。

    您能否提供离开发送器并进入接收器(X、Y 和 A、B 端子)的串行数据的示波器图?  信号完整性问题可能是问题的原因、而范围图将有助于诊断。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我能够使用曼彻斯特编码在没有 TIDA00527的情况下获取数据。 但我需要您在调试电路输出方面的帮助。 附件是 Sn65hvd1780e2e.ti.com/.../6242.Powerover_5F00_RS485.zip 信号 TX、A、B 处的波形输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    感谢您收集波形。  我注意到您有几个关于此主题的主题、因此我们将在此处回复您的最新主题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/812997

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    软件部分完成。 我可以在没有 TIDA00527的情况下获取数据、但我需要帮助才能解决此问题  

    e2e.ti.com/.../7558.19200_5F00_Buad.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正在等待您的回复。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Max 提到的、让我们将讨论保持在一个位置。 谢谢、

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/812997

    此致、

    Hao