This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:全新改进的 Webench

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/812613/webench-tools-new-and-improved-webench

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

"经典"Webench 不断地对升级到"改进的"HTML5 webench 表示出了负面影响。 是的、新版本确实具有更干净的外观、我认为对于不想进入反馈环路设计的人而言、它更易于使用。 遗憾的是、闪存版本中确实缺少一些关键功能。 调整反馈环路和热仿真完全缺失。 对于定制器件、您可以为电感器和电容器定义有限的参数。  

自从我第一次尝试测试测试以来、HTML5 Webench 没有太大变化。 缺少的功能是正在开发、还是 HTML5版本将保留为 Webench "lite"? "经典"工具是否会在不久的将来停产? 尤其是调整反馈环路是一项非常有用的功能、它几乎是对我来说三分市场化的 SMPS 设计、多年来、德州 SMPS 控制器一直是我设计的主要内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olli、

      感谢您为我们提供有关 WEBENCH 功能的宝贵反馈。 HTML5工具中的电容器、电感器等定制器件经过特意简化、因此无需创建定制组件。 此外、HTML5工具中现在仅请求重要字段、而不是 Flash 工具中请求的大量字段。 如果您认为某些字段很重要但缺失、请告知我们。

    我们没有 HTML5中启用的热仿真功能。  但是、我们目前在 HTML5中具有热警报功能、如果设计中的关键电源组件的温度高于额定温度、则会向您发出警报。  

    为了能够对您的设计进行重新补偿、我们提供了自动重新补偿功能、如果您更改组件并影响稳定性、该功能将自动进行补偿。 关于重新补偿工具的额外灵活性、我们将向您提供帮助。

    我们建议您使用 HTML5工具并从 Flash 工具中移走。  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议您使用 HTML5工具并从 Flash 工具中移走。  

    当然、只要您提供微调反馈环路的能力、我就会考虑它。