This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5118:输出电流限制

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/812721/webench-tools-lm5118-output-current-limit

器件型号:LM5118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

为什么 LM5118的输出电流限制范围(<= 10A)?  

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Richard、

    我们将对此进行研究。 我们会回来的。

    谢谢、此致、

    普拉文 B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Richard、

    如邮件中所述。 WEBENCH 中的输出负载限制为10A、这主要是由于散热问题。 如果有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    普拉文 B