This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54140:仿真导出 Tina TI 问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/812656/webench-tools-tps54140-simulation-export-tina-ti-problem

器件型号:TPS54140
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在 webench 设计器中导出 TPS54140DGQR 仿真时遇到一些问题。

我收到以下消息:错误:SimExport-34a:WW_DIODE 的组件符号信息缺失。

请帮帮我。

谢谢、

Lucie Schmitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucie、

    感谢您与我们联系。

    我在 TINA-TI 中导出了 TPS54140的 WEBENCH 默认条件、仿真运行正常。 请您分享您的设计,以便我们能够调试问题吗?

    请查看以下共享设计的步骤快照。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    以下链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢、

    Lucie Schmitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucie、

    感谢您分享设计。 我将共享的 WEBENCH 设计导出到 TINA-TI、导出结果非常好。

    我按照以下步骤将设计导出到 TINA-TI。

     

    此外、请在下面找到 TINA-TI (.tsc)导出文件 FYR。 如果您仍面临此问题、请告知我们。 另外、让我们知道您使用的 TINA-TI 版本。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/6505.webench_5F00_design_5F00_3916557_5F00_22047.tsc

    要运行瞬态分析、请转到"Analysis"->"Transient"、然后单击"OK"以使用默认设置运行。

    谢谢、此致、

    Harish