This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020004:检测范围

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/813188/tida-020004-detection-range

器件型号:TIDA-020004

您好!

我们的客户在为其应用选择最佳解决方案时需要帮助。

他需要在1英里或更远的距离检测一群不想要的鸟。

我想毫米波可以做到这一点(但我不确定!) 我查找了参考设计。 该网站提到这适用于远距离雷达、但我无法验证其距离。  

您能否告知客户的应用程序是否可以使用此功能? 如果没有、请帮助建议更合适的解决方案。