This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25011:LM25011

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810869/tina-spice-lm25011-lm25011

器件型号:LM25011
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

LM25011 TINA-TI 仿真给出了错误。

PLZ 帮助解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您可以在此处附上测试电路(.tsc 文件)吗?

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    plz 参见附件。

    e2e.ti.com/.../CSA_2D00_MAIN_2D00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我模拟了您的电路、没有观察到任何错误消息。 下面是仿真结果。

    请检查您是否正在使用最新版本的 TINA-TI (版本9.3.2.200.277 SF-TI)。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从万用表检查输出时出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我现在能够重现此问题、为了解决此问题、我已将"分析参数"设置中的分流电导值从0更改为1f。 PFA 更新的测试台 e2e.ti.com/.../4452.CSA_2D00_MAIN_2D00_1.TSC

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    即使我尝试更改它、但我看到仿真已更新 IP 电压为12V 单位步长、但万用表显示6.99E-19V!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您使用的模型是瞬态启动仿真模型。 因此、当我们对直流 OP 进行仿真时、仿真器会显示 t=0时的节点电压。 由于输入源是一个阶跃电压、仿真器在  t=0时找到输入电压~0V。 这就是您在直流 OP 仿真中观察极低输入电压(~0V)的原因。

    由于这是一个瞬态启动仿真模型、我建议您进行瞬态仿真。 然后、您将观察到节点电压随时间变化。 我认为您有兴趣观察稳态节点电压。 因此、如果您进行瞬态仿真、启动后器件将达到稳定状态。 然后、您可以在稳态下观察每个节点电压。 (要启动瞬态仿真、请按 CTRL+ALT+T 、然后按 ENTER)

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta