请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8838 主题中讨论的其他部件:Tina-TI、 DRV8837
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我能否收到可导入 TINA 的 DRV8838模型? 感谢您的任何帮助。 谢谢你。
WJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vivek、
感谢您的快速回答。 我对 TINA 不是很熟悉、但我在继续学习。
我还有几个问题。
1) 1) 我尝试了 DRV8837模型、发现原理图中没有 nSleep 输入引脚。 这意味着什么?
2) 2)我尝试使用恒流源驱动 DRV8838。 其目的是使电流控制(或充电控制)双相脉冲序列。
从其他人那里了解到有关 恒流驱动器的想法、我计划将 VM 引脚用于灌电流、但不确定连接是否正确。
如果不是、您能否建议使用灌电流驱动 H 桥? 非常感谢!
WJ