This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4478:启动负载

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810402/pmp4478-startup-load

器件型号:PMP4478

如果启动负载大于250mA、我的电源无法工作、但如果从0增加到3A、则工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好!

      您是否意味着电源可以在250mA 以下启动,然后在0至3安培范围内正常工作,但如果负载设置超过250mA,则无法通电?

      如果以大于0.25A 的电流加电、您会遇到什么故障模式? 是否锁定或重试自动恢复?

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    您是否意味着电源可以在250mA 以下启动,然后在0至3安培范围内正常工作,但如果负载设置超过250mA,则无法通电?

    是的

     如果以大于0.25A 的电流加电、您会遇到什么故障模式? 是否锁定或重试自动恢复?

    正在重试自动恢复(电压从0到2.5V 不等脉冲)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好!

       该故障模式从 VDD 中的启动状态开始出现。  您是否尝试增加 VDD 的电容? 如果没有、您可以尝试添加一个与 C4并联的电容器。

    您是否有可以与我们分享的这种情况的波形? 因为如果 我们有更多信息、我们可以更快地阐明根本原因。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         感谢您的响应、一旦我添加了与 C4并联的10uF 电容器以实现高达2A 的负载、现在纹波就更多地出现在输出上、我可以进一步降低  

    此致、

    M.Baskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果纹波不在您的规格范围内、我认为您可以向输出轨添加更多电容器。

    此致、

    Richard