This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4259:UCC28070A

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/809773/pmp4259-ucc28070a

器件型号:PMP4259

在工作台上、当设计3kW 180-260V AC RA1-RA6时、计算出的1Mohm 0.75W 尺寸1210 BOUT 在 TI REFNCE PMP4259中使用的是1206 0.25W、在计算中正确、1206 0.25W 正常必须工作、这让我感到困惑  

工作台的另一个 RDMAX 使用了 PMP4259中的 DIP 1/4W BOUT 使用1/16W 尺寸603为什么工作台使用更大的尺寸该部件过载…?

  在此参考中,使用了图片中的 SRW42EC-HP16电感器,不是铁粉芯使用的材料或该磁芯?

任何记录的最高功率温度有多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我正在审核这些问题、并在我的另一位专家中进行讨论。 但是、您引用的是 RA1 - RA6。 我已经查看了数据表和 PMP4259设计、找不到这些参考编号。 您能否在 PMP4259中告知您所指的组件?

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omid、

       在原理图中、我都看不到 RA1-RA6。 但我认为这些电阻器应该是1206 1M 欧姆、这对该设计没有问题。 我认为、考虑的不仅仅是额定功率、还有高电压能力。  

       PFC 扼流圈的电压。 是的、类环中存在错误。 它应该是铁氧体磁芯。

       这是一个很旧的项目。 我认为报告 中不包括热性能。

    如有任何问题、请随时获取反馈。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    附加 pmp4259和 web 设计文件  

    请参阅 Web 设计中的 RA1-ra6、并 参阅 pmp4259使用 SMD 603 1/16W 中的 rdmax w= 250mW 已用 DIP 拔出  

    e2e.ti.com/.../WBDesign24.pdfe2e.ti.com/.../3KW.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我认为 PMP4259是旧设计。 你是对的。 该电阻器可能不适用于高电压感测。 它应该是1206封装。

    此致、

    Richard