This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TIDA-00484:在 CCS 中编译 TIDA-00484时出错。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/807177/rtos-tida-00484-error-compiling-tida-00484-in-ccs

器件型号:TIDA-00484

工具/软件:TI-RTOS

我遇到错误、因为当前未安装"Product 'com.ti.rtsc.TIRTOSsimplelink' v2.14.3.28、并且没有可用的兼容版本。 编译从 TIDA-00484下载的源代码时、请安装此产品或兼容版本。

我已在 TI 根文件夹中安装了 simplelink TI RTOS。  

请告诉我是否遗漏了任何特定的 TI RTOS 文件。   

'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 是否已发现它?注意、CCS 将需要发现它并重新启动才能工作。 在您的项目中,您能看到为“项目属性”->“常规”->“产品”选择了什么。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Todd 的答复。 我尝试了你说的。
    但是、现在我遇到以下错误。
    说明资源路径位置类型
    xdc.tools.configuro:错误:找不到平台包'ti.platforms.simplelink'。 TI 平台不再作为 XDCtools (C:\ti\xdctools_3_32_02_25_core)的一部分提供。 请确保您使用的是3.30之前版本的 XDCtools、或者您添加了一个包含您的平台支持的产品、路径为"C:/ti/ccsv8/ccs_base;C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28;C:/ti/xdctools_3_32_02_25_core;C:/ti/xdctools_3_31_01_33_core;C:\ti\xdctools_3_32_02_25_core/packages。 检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及平台名称是否拼写正确。.xdchelp/TIDA-00484_Firmwareline 52C/C++ problem

    在哪里可以找到3_30之前版本的 XDC 工具? 或者、我需要向产品添加哪种途径来解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是什么问题了。 在 SDK 发现过程中、应已将 SDK 中嵌入的 tirtos 产品的'packets'目录路径添加到 XDC 软件包列表中。 我只能看到添加了顶层'C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28目录。

    尝试手动将"C:/ti/tirtos_simplelink_2_14_03_28/kernel/tirtos/packages "添加到项目中的 XDC 工具包存储库列表。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    这是否得到了解决?

    Todd

    [6/11更新:标记为 TI 认为已解决、因为原始海报中没有活动。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、  

    很抱歉耽误你的答复。 但问题尚未解决。  

    您能告诉我在 CCS 中使用此固件的分步过程吗?

    我可能已经做了一些改进、可能会导致这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是由于裂缝而脱落。

    [引用 user="Rahul Bhatia"]您能告诉我在 CCS 中使用此固件的分步过程吗?

    这有点太开放了。 您到底需要什么?  

    Todd

    [6/24更新:标记为 TI 认为已解决、因为原始海报中没有活动]