This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5117:Eagle CAN#39;t open WebBench PCB export

Guru**** 2540600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811939/webench-tools-lm5117-eagle-can-t-open-webbench-pcb-export

器件型号:LM5117

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试打开在 WebBench 中制作的 Eagle PCB 布局。 但是、当我打开电路板或原理图时、我会收到 eagle. 在文本编辑器中打开 sch 和 brd 文件时、它们似乎没有被行分隔、并且每个命令都放在一个大列的第一行中。  e2e.ti.com/.../WBDesign2_5F00_CadSoftEAGLE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请您使用"设计"选项共享 WEBENCH 设计。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里  

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们能够重现此问题、而 Eagle Export 由于以下两个原因而失败:

    1. 在 WEBENCH BOM 中选择了定制电感器。 我们建议您在 WEBNECH 上使用非定制电感器
    2.  对于 M1 MOSFET,过孔的命名是相同的。 仅针对特定 MOSFET 观察到此问题。 我们很快就会解决这个问题。 同时、请选择 WEBENCH 上的替代 MOSFET。 但是、 您也可以通过在记事本中打开板级配置文件来进行以下更改、作为快速解决方案。

    我们将在 TI.com 上修复问题后通知您

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了问题、我能够加载电路板和原理图。 原理图已满是"这个网络已分离"错误、 这似乎来自一些过时的复制/粘贴 Eagle 方法、因此我不得不在原理图上重新绘制所有网图、许多部件也被复制了、因此我没有使用"GND"、而是使用"GND1"、"GND2"等将鹰解释为不同的东西。