This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00771:需要原理图和布局文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00771, TIDA-00772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/812560/tida-00771-need-schematic-and-layout-file

器件型号:TIDA-00771
主题中讨论的其他器件: TIDA-00772

Hallo、

您能否向我发送适用于参考设计 TIDA-00771的 Altium Designer 项目文件?

此参考设计中未添加 Altium 项目文件。

我的电子邮件: xiaofeng.xu@schischek.com

非常感谢。

此致

徐晓峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    抱歉、我们只有正式版本 TIDA-00771的光绘文件和汇编文件。  

    但您可以从 TIDA-00772找到 CAD 文件。 除了不同的功率级别外、它们几乎相同。  

    B.R