This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01371:浮动电阻式稳压器55V 6A 连续工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01371, CSD19533KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810489/tida-01371-floating-posistive-regulator-55v-6a-continuous-service

器件型号:TIDA-01371
主题中讨论的其他器件: CSD19533KCS

您好!

我想使用 TIDA-01371在输出端具有+55V @6A 的连续工作电压。

我期望高 PSRR 和低压降电压。

该电路将放置在纹波为200mVpp 的工业 SMPS 之后、我必须清洁和隔离输出。

我希望避免使用 LCR 滤波器。  

我计划在 CSD19533KCS 添加散热器。

我可以在"TIDA-01371_E2_Positive - Regulator.SchDoc" PAG 2 of 5中报告有关原理图的 TINA 文件吗?

因此我可以模拟行为... 不幸的是、我对 TINA 不是很熟练、我害怕引入错误。  

此致。

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mario、

    感谢您关注 TIDA-01371。

    TIDA-01371针对脉冲运行(TIDA-01371的设计指南中重点介绍的1ms 高电流脉冲)。 它将无法处理如此高的连续功率。

    如您所知、MOSFET 具有安全工作区(SOA)曲线、限制了它们具有非常高的总体功率耗散(取决于电压、电流和时间)。 请查看 MOSFET 的数据表以及我们在 TIDA-01371 设计指南中提供的计算结果。

    此外、我要强调的  是、TIDA-01371不会帮助改善 PSRR、因为它使用浮动接地概念。 接地端需要具有低阻抗才能获得良好的 PSRR。 如果 您不想在 输出端使用 LC 滤波器、则可以使用一些电源滤波器技术进行滤波。

    不过 、我要为正稳压器电路附加 TINA 文件。 希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../7345.Positive_2D00_LDO_2D00_Virtual_2D00_GND.TSC

    e2e.ti.com/.../Positive_2D00_LDO_2D00_Current_2D00_sharing.TSC

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    最后、我布置了一个2级滤波器、一个无源 滤波器、另一个有源滤波器、我解决了这个问题。

    此致。

    Mario