This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:将.LIB Spice 模型导入 TINA-TI 时出错

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811801/tina-spice-errors-importing-lib-spice-model-into-tina-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我很难导入从 ROHM 获取的肖特基二极管的.lib 文件。  模型未加密。  当尝试使用"新宏向导"导入模型时、我收到两条错误消息。  第一个是"语法元素"错误。

在第一条错误消息上单击"OK"后、下一条错误消息将弹出。

我不确定发生了什么情况。  我已将模型文件导入到 LTSpice 中、没有任何问题、因此我知道模型文件本身很好。  我不确定为什么 Tina-TI 在这方面遇到了困难。  这是我拥有的.LIB 文件的内容。

* DRSX101MM-30 D 型号
* ROHM 生成的模型
*保留所有权利
*商业用途或
*转售受限
*日期:2009/02/17
型号 DRSX101MM-30 D
+ is = 598.08E-9
+ N=.66808
+ RS=28.158E-3
+ IKF=10.167E-3
+ XTI=2
+ EG=.57
+ CJO=300.10E-12
+ M=.53965
+ VJ=.73769
+ ISR=10.432E-6
+ NR=1.4000
+ BV = 30
+ TT=10.605E-9

有人有什么想法吗?

提前感谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我可以通过从 DRSX101MM-30中删除"-"来导入它、如下所示:

    SUBCKT DRS A B

    D1 A B DRSX101MM30

    .MODEL DRSX101MM30 D
    + is = 598.08E-9
    + N=.66808
    + RS=28.158E-3
    + IKF=10.167E-3
    + XTI=2
    + EG=.57
    + CJO=300.10E-12
    + M=.53965
    + VJ=.73769
    + ISR=10.432E-6
    + NR=1.4000
    + BV = 30
    + TT=10.605E-9

    .end

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  这为我解决了问题!

    肖恩