This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5117:尝试通过应用手册实现电路、但赢得了't 融合

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811554/tina-spice-lm5117-trying-to-implement-circuit-from-app-note-but-won-t-converge

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想在  TINA 中对 www.ti.com/.../snva829.pdf 图3中给出的电路进行仿真、但我在运行仿真时遇到收敛问题。 一旦 MOSFET 开始开关、它就会遇到收敛问题。 我对 TINA 没有太多经验、因此我完全可能只是做了一些错误或错误地设置了电路、但到目前为止我还没有找到我的误差。 Thankse2e.ti.com/.../LM5117CC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我已将您设置中的 MOSFET 替换为已发布的 MOSFET、以使其正常工作。 下面是仿真结果。

    我们可以观察到开关正在发生。 PFA 更新的测试电路 e2e.ti.com/.../7230.LM5117CC.TSC

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    感谢您深入了解这一点、它现在在我结束时起作用

    "已发布"是什么意思? 您使用的开关是否只是通用 MOSFET? 我想弄清楚问题是我使用的开关的 SPICE 模型还是开关的设计选择不正确。

    谢谢、
    Jason   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我使用的 MOSFET 取自 TI 网站上发布的 TINA-TI 原理图。

    您之前使用的 MOSFET 无法在仿真中收敛。 开关导致的。 更换 MOSFET 有助于开始开关并正确收敛仿真。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    我之前没有看到有参考设计可用作模板。

      http://www.ti.com/product/LM5117/toolssoftware。