This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPT101:添加新的微向导

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPT101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810229/tina-spice-opt101-to-add-new-micro-wizard

器件型号:OPT101
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

如何将 opt101添加到 Tina 库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aftab:

    1.下载未加密文件,解压缩以便可以抓取.mod 文件(在本例中,.mod 文件是常规文本文件,您可以将扩展名从.mod 修改为.txt 或.lib,只需用记事本或任何文本编辑器打开即可)

    TINA-TI 上 、转到"Tools"->"New Macro Wizard"

    3.从步骤#2创建符号或.tsm 文件

    4.获得符号或.tsm 文件后、进入 Insert -> Macro 来实例化.tsm

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    在创建符号时、它显示一些错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aftab:

    您必须观察错误消息。 如果错误消息抱怨常规语法或格式、则按照消息执行操作并在再次创建符号之前进行修复。 但是、如果消息与"component"相关、TINA 无法识别该消息、则无法将其导入 Tina。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的