This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00662:用于测量的频率?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810233/tida-00662-frequencies-used-for-measurement

器件型号:TIDA-00662

您好!

TIDA-00662 高性能电容式传感器前端参考设计

1:此参考设计是否附带一些软件? 我找到了可下载软件的参考、但找不到。

2:可施加到电容器上的测量信号的最大频率是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TIDA-00662软件、我们指的是设计文件夹(http://www.ti.com/tool/TIDA-00662)-> NewTec 中提到的第三方

    关于最大频率、我们将向您提供更多详细信息。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    本参考设计使用了12kHz 激励频率、以48kHz 的采样率运行数据转换器。 理论上、采样率可高达192kHz、因此假设我们需要4个样本、则输出频率为48kHz。 但是、这尚未在系统 A 中进行测试、需要进行额外的验证。

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。 我需要获得这些卡中的一张。 我将与 NewTec 讨论如何安排。

    我很兴奋、因为从它的简要外观来看、这个电路可能(将)是我的一个很好的捷径。 (我需要更新我们销售的电容仪器、已有25年之久。)

    祝您度过美好的一天!

    /Jorgen