This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61089:Webench 是否与 Altium 19配合使用? 我没有#39;t 在扩展选项卡中看到它。 如何添加? 如果不是、导出 webench 仿真并将其导入到 Altium 19中的最佳方法是什么?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810996/webench-tools-tps61089-does-webench-work-with-altium-19-i-don-t-see-it-in-the-extensions-tab-how-can-i-add-it-if-not-what-is-the-best-way-to-export-webench-simulations-then-import-them-into-altium-19

器件型号:TPS61089

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 是否与 Altium 19配合使用? 我在"扩展"选项卡中看不到它。 如何添加? 如果不是、导出 webench 仿真并将其导入到 Altium 19中的最佳方法是什么?