This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:3D 扫描精度

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810651/tida-00254-3d-scanning-accuracy

器件型号:TIDA-00254

您好、E2E、

美好的一天!

您是否有关于 TIDA-00254 3D 扫描功能精度(x、y 和 z)的任何信息?

感谢您的一贯支持。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您是否已查看 此处提供的 TIDA-00254测试结果?

    此致

    Azad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、


    准确度将取决于您设置的许多因素、例如与摄像机和投影仪之间的距离的基线(基线越大、精度越高)、与要扫描的物体之间的距离(距离越大、精度越差)、物体的反射率、校准质量等 因此、很难给出精度的上限或下限。

    我个人实现的精度高达.34mm。 但是、根据您的设置、这种情况可能会更好或更糟。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azad、

    感谢您的提供。 但是,报告中没有显示任何值。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    这对您有很大帮助。 非常感谢。

    此致、

    Franz