主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我有 TPS54350 SPICE 模型、正在 Orcad pspice 中工作。
我已在数据表(第15页)的图24中对电路建模、该电路应在输入电压为6V-18V 的情况下为我提供3V3输出、其中一个小差异是 Rt 引脚接地、不是悬空、并且我在低侧 FET 上没有电路中的缓冲器。 当我使用输入电压@ 12V 对设计进行仿真时、我不会获得3V3输出、输出不会上升到25mV 以上。
我发现、如果我将 Vin 从5V 更改为10.6V、我将获得预期的3V3输出、但如果我超过10.6V、则输出不符合预期(下图、带 Vin@10.7V)、 看起来是在600mV 左右循环、因此我想知道模型内部是否存在某种情况。 是否有人在该电压电平下遇到过此模型的任何问题?