This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54350:仿真时的输入电压故障;仿真在输入电压高于10.6V 时失败

Guru**** 2551070 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810525/tina-spice-tps54350-input-voltage-troubles-with-simulation-sim-fails-with-vin-above-10-6v

器件型号:TPS54350
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我有 TPS54350 SPICE 模型、正在 Orcad pspice 中工作。

我已在数据表(第15页)的图24中对电路建模、该电路应在输入电压为6V-18V 的情况下为我提供3V3输出、其中一个小差异是 Rt 引脚接地、不是悬空、并且我在低侧 FET 上没有电路中的缓冲器。 当我使用输入电压@ 12V 对设计进行仿真时、我不会获得3V3输出、输出不会上升到25mV 以上。  

我发现、如果我将 Vin 从5V 更改为10.6V、我将获得预期的3V3输出、但如果我超过10.6V、则输出不符合预期(下图、带 Vin@10.7V)、 看起来是在600mV 左右循环、因此我想知道模型内部是否存在某种情况。 是否有人在该电压电平下遇到过此模型的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我模拟了您配置的设置。 下面是测试台和仿真结果。

    测试台:


    仿真结果:



    结果看起来是正确的。 PFA 项目 e2e.ti.com/.../TPS54350_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ArPAN、感谢您对此进行研究。 我认为我的问题可能与 MOSFET 有关。 我根据数据表中使用的 FDR6674A 器件曲线创建了一个模型、我有另一个 MOSFET 的制造商模型、当我将其中任何一个 MOSFET 置于您的测试台上时、我会得到相同的故障输出。

    我确实意识到一位同事向我推荐的 MOSFET 的 Qg 为104nC、远远超过了数据表(50nC)中针对低侧驱动器建议的最大 Qg、因此这也可能是我在这里遇到的问题的一部分、 因此、我想在这方面还有更多的工作要做。

    同样、感谢我检查和验证了 TPS54350模型、我将继续了解我是否可以在我的末尾得到整理的东西