This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40304:如何更改 FET 选择以使用预定义列表中未提供的替代 TI FET 组合?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16340Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810064/webench-tools-tps40304-how-do-i-change-fet-selection-to-use-alternate-ti-fet-combination-that-is-not-provided-in-the-predefined-list

器件型号:TPS40304
主题中讨论的其他器件:CSD16340Q3

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试为 IMAX 8A 和10A 实施3.3V/0.8V 设计。  我有来自的 FET 以及我想利用和仿真的现有设计。  例如、我想使用 M1和 M2的单个 CSD16340Q3实例进行仿真、但 WEBENCH 仅允许低侧(M2)选择2个 CSD16340Q3、然后 M1固定为单 FET 或双 FET 的其他组合。  请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们还没有为 M1/M2插座选择确切的 FET 器件型号及其数量的功能。 替代 FET 列表中的 CSD16340Q3可能低于双数量解决方案、并且可能出现在替代 FET 列表中。 如果替代 FET 的级别明显较低(前125种解决方案中不存在)、则可能不会出现在替代 FET 列表中。或者、在采用 CSD16340Q3的设计中、单数量 FET 可能不可行。 如果您可以与我们分享确切的设计、我们可以找出这一点。 您可以使用共享设计公共 URL 选项来执行此操作。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    链接  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您分享设计链接。 对于共享输入条件、MOSFET "CSD16340Q3"应使用数量为1的电源(用于高侧和低侧)。 但由于功率损耗、价格和面积相对较高、这些 FET 在 Webench 上的排名较低。 由于我们在 Webench 上展示的备用 FET 数量受限、因此您将无法在列表中找到这些 FET。  

    此致、

    Bhushan