This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5146-Q1-EVM12V:在 TINA-TI 的输出端连接电流表时、输出下降至零

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5145, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/809971/tina-spice-lm5146-q1-evm12v-output-is-dropping-down-to-zero-when-connecting-an-ammeter-at-the-output-in-tina-ti

器件型号:LM5146-Q1-EVM12V
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5145LM5146-Q1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好  

我正在尝试仿真 LM5146-Q1 EVM、当我在输出端连接电流表时、输出会降至零。 我在模拟 LM5145 EVM 时遇到了同样的问题。 我更改了分析参数、并使用最新版本的 TINA。  

谢谢、此致

Nayana