This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5143-Q1:包含热特性的 LM5143-Q1 SPICE 模型?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810435/tina-spice-lm5143-q1-lm5143-q1-spice-model-that-includes-thermal-characteristics

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

LM5143-Q1是否有 Spice 模型、该模型的热特性能够在整个温度范围内进行仿真? 如果不能提交模型请求/ 将其添加到当前模型中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    我们将对此进行研究。 我们的一个团队将就此问题与您联系。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Herman!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    未对此器件对热特性建模。 如需提交相同的模型请求、我们将通过 TI 内部电子邮件进行跟进。